请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100 主题中讨论的其他部件:MSP430F5529、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 msp430f5529和 cc3100。 我想使用 simplelink 驱动程序进行开发。
到目前为止、我通过 SDK 中的示例项目使用了它(重写了 main.c、添加了一些文件)、但现在我想启动一个新项目、但我不知道如何使用 simplelink 驱动程序(我的文档阅读技能并不是很重要)。
CCS 版本:8.2.0.00007