This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100:如何在 CCS 中为新项目创建 simplelink wifi 驱动程序"add"simplelink wifi 驱动程序?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779013/ccs-cc3100-how-can-i-add-the-simplelink-wifi-driver-for-a-new-project-in-ccs

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 msp430f5529和 cc3100。 我想使用 simplelink 驱动程序进行开发。

到目前为止、我通过 SDK 中的示例项目使用了它(重写了 main.c、添加了一些文件)、但现在我想启动一个新项目、但我不知道如何使用 simplelink 驱动程序(我的文档阅读技能并不是很重要)。

CCS 版本:8.2.0.00007  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否曾尝试将所有特定于应用的代码的示例项目剥离并保留与主机驱动程序相关的代码? 这比从头开始创建新项目更容易、因为您不必处理链接库和设置项目变量等 当您完成保存项目时、您可以在每次希望启动新的独立项目时将其作为参考。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesu:

    感谢您回答我的帖子。

    我之前就是这么做的。 但是、现在我想将驱动程序添加到新项目中。

    我可以使用任何想法/文档吗?

    谢谢、  

    Bálint μ A

    编辑1:

    我正在使用 SimpleLink CC3100/CC3200主机驱动程序

    编辑2:

    此外、我要将此驱动程序添加到包含多个文件的现有工程中、将其复制到示例工程中很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有提供有关如何从头开始设置工程的说明的文档。 我们提供了一些示例、以便客户不必这样做。  

    下面是一些您需要添加到主机驱动程序的现有项目中的内容:

    • simplelink 文件夹包含在所有示例 中(包含主机驱动程序源代码)
    • 如果使用 SPI 与 CC3100进行通信、您需要在所有示例中包含 SPI 文件夹
    • 使用 UART 的 TIF "........................................................................ UART ........................................................................ "
    • 所有示例中的计时器文件夹
    • 在 properties->resource->linked resources->path variables 下,确保添加所有与 CC3100相关的变量,如示例中所示
    • Properties->resource->linked resources--> Linked resources -也与相应的示例相匹配
    • Properties-> Build->MSP430 compiler->Include options -包含所有 CC3100_SDK_ROOT 内容、如示例中所示
    • properties->build->MSP430 linker->file search path -这里可能有一些东西-不确定

    这通常是一个试错过程。 没有人做这件事、第一次就没有人做正确的事情。  

    希望这对您有所帮助。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jesu、这解决了我的问题。