请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD 主题中讨论的其他器件:CC2592、 CC2591
我测试了 CC2592器件。
范围扩展器设置 CC2592 :RSSI:-65dBm
范围扩展器设置 CC2591 :RSSI:-54dBm
将 CC2591和 CC2592设置为 Smart RF 软件范围扩展器之间的差异。
为什么设置 CC2591时 RSSI 为高电平?
此致。