This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD:设置 CC2591和 CC2592之间的差异。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779484/tidc-cc2530-cc2592emk-rd-the-difference-between-setting-the-cc2591-and-cc2592

器件型号:TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD
主题中讨论的其他器件:CC2592CC2591

你好

我测试了 CC2592器件。

范围扩展器设置 CC2592 :RSSI:-65dBm


范围扩展器设置 CC2591 :RSSI:-54dBm

将 CC2591和 CC2592设置为 Smart RF 软件范围扩展器之间的差异。

为什么设置 CC2591时 RSSI 为高电平?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    我相信这是由于接收器的差异需要不同的 RSSI 偏移。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik
    我不明白
    请向我详细解释。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    如果您使用的是 CC2592、则需要使用 SmartRF Studio 中的 CC2592设置。

    此致、
    Fredrik