Thread 中讨论的其他器件: 、WL18XXCOM82SDMMC、 TXS0108E
大家好、
我正在尝试在我们的定制设计上使用 WL1837MOD。
定制设计非常接近通过 WL18XXCOM82SDMMC 连接的 WL1837MODCOM8I
到 imx6ul 处理器的 sdhci1端口(实际上是相同的)。
但我已经解决了 SDIO_CMD 线路的问题:电平转换器的1.8V 侧始终为零、而不是3.3V 侧。
SLOW_CLOCK 存在、电平转换器的两侧都存在 SDIO_CLK、但 SDIO_CMD 不存在。
如果 SDIO_CMD 线路悬空(从 WL1837MOD 断开)、我可以在电平转换器的两侧看到 SDIO_CMD。
VBAT 为3.3V。
VIO 为1.8V。
WLAN_IRQ 根据 WL_EN 电平从高电平切换到低电平。
但 SDIO_CMD 始终为低电平。
有人能不能建议出什么问题吗?
Tnx、
安德烈。