This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试在我们的定制设计上使用 WL1837MOD。
定制设计非常接近通过 WL18XXCOM82SDMMC 连接的 WL1837MODCOM8I
到 imx6ul 处理器的 sdhci1端口(实际上是相同的)。
但我已经解决了 SDIO_CMD 线路的问题:电平转换器的1.8V 侧始终为零、而不是3.3V 侧。
SLOW_CLOCK 存在、电平转换器的两侧都存在 SDIO_CLK、但 SDIO_CMD 不存在。
如果 SDIO_CMD 线路悬空(从 WL1837MOD 断开)、我可以在电平转换器的两侧看到 SDIO_CMD。
VBAT 为3.3V。
VIO 为1.8V。
WLAN_IRQ 根据 WL_EN 电平从高电平切换到低电平。
但 SDIO_CMD 始终为低电平。
有人能不能建议出什么问题吗?
Tnx、
安德烈。
成
正如我在上面所说的、原理图与 WL1837MODCOM8I 和 WL18XXCOM82SDMMC 相同。
需要明确的是:我通过 TXS0108E 电平转换器将 WL1837MODCOM8I PCC-003版本连接到 MYD-Y6ULG2 EVM 的 sdhci1端口。
上拉电阻器与 WL18XXCOM82SDMMC 上的电阻器相同。
TXS0108E 原理图与 WL18XXCOM82SDMMC 上的原理图相同。
在内核启动时、我可以在 TXS0108E 的两侧看到 SDIO_CLK。 在枚举过程中具有不同的频率。
我可以在 WL1837MODCOM8I 上看到 SLOW_CLOCK。 但 SDIO_CMD 仅存在于 TXS0108E 的3.3V 侧。
TXS0108E 本身运行良好。 我可以在两侧看到 SDIO_CLK 以及 SDIO_CMD、但未 连接 WL1837MODCOM8I。
从 WL1837MODCOM8I 侧到接地的 SDIO_CMD 线路电阻约为500欧姆。 这是正确还是错误?
因此、我无法理解为什么只有 在我将 SDIO_CMD 连接到 WL1837MODCOM8I 时、TXS0108E 的一侧才会消失。
你有什么想法吗?
此致、
安德烈。
好的。
我似乎遇到了与此处所述相同的情况:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/797584?WL1807MOD-TXS0108
报价:"... 我们现在拥有15个原型中的6个、它们具有"损坏"WL1807、SDIO 总线上未显示"。
是否有人 可以告诉我、在加电序列后、WL1837MODCOM8I SDIO 引脚上应立即具有哪些电压电平?
提前感谢、
安德烈。
尊敬的安德烈:
SDIO 引脚上的电压电平应该为1.8V。
BR、
成
尊敬的 Seong:
感谢您的回答。
对于具有浮动 SDIO_CMD 线路(与电平转换器断开连接)的 WL1837MODCOM8I 电路板,我只能在其上看到大约0.07V 的电压。
同时、在 SDIO_DATx 线路上、我看到1.8V。 (WL_EN 已接地、VBAT 为3.3V、VIO 为1.8V、无其他功能)。
从 WL1837MODCOM8I 侧到接地端的 SDIO_CMD 线路电阻约为500欧姆。(当然不加电)
您能否确认 WL1837MODCOM8I 是否损坏?
谢谢、
安德烈。
安德烈
10k 上拉电阻器必须连接到所有非 CLK SDIO 信号。 是否有一个连接到 SDIO_CMD 线路?
如果您还没有 、请查看 WL18xx HDW 检查清单 、确保您的定制设计遵循我们的指南。
BR、
成
成
已安装10K 上拉电阻器。 与 WL18XXCOM82SDMMC 设计相同。
多次查看 WL18xx HDW 检查清单 。 一切看起来都应该是这样的。
但我仅在 SDIO_CMD 线路上观察到0.07V、不知道原因。 (所有其它 SDIO 线路上为 BTW 1.8V)。
我确信这是主机无法枚举 WL1837MOD 的原因。
你能提出什么建议吗?
谢谢、
安德烈。
安德烈
如果 SDIO_CMD 线路悬空、并且10k 电阻器上拉至1.8V、则应为1.8V。
我会尝试用新的电阻器将电阻器更换出来。 如果您仍然看到0.07V、请尝试用新模块替换该模块。
BR、
成