This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921916/cc3220s-more-current-consumption-of-cc3220s-in-lpds-mode

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

你(们)好

我在 CC3220S 的 LPDS 模式下面临高电流消耗问题。

在我们的定制固件上进入 LPDS 模式后、它将持续提供18~24mA 的电流、同时使用 TI LPDS 示例代码运行、仅消耗287uA 的电流。

我们在云 OTA 示例上构建了代码、并且只有一个线程与 cloud_ota 线程不同。

已在 TI Launchpad 上执行测试。 因此、在这里、我确信我们在 firware 中缺少一些东西。

您能不能帮助我我们缺少哪些设置或配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit、

    您是否通过调用 enablePolicy()来启用 TI-RTOS 电源策略?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    是的、我们正在启用电源策略。

    这里需要注意的一点是、我们已通过云 OTA 示例构建了代码。 在这里、我们还有另一个观察结果、即每个线程都需要单独休眠。 对吗?

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravija、

    没错。 如果您发现某个任务正在循环但没有执行任何操作、请首先尝试添加睡眠(10)以使该任务进入睡眠状态10秒钟。 如果你发现了问题、那么我将开始考虑一种更好的方法、使用信标或邮箱将该任务置于睡眠状态。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的快速回复。

    因此、我们尝试将 OTA 线程置于睡眠状态、这确实为我们节省了大约5mA 的电流。

    您能给我们更多的指示一下什么仍然会消耗电力吗?

    在 LPDS 模式下、我们的器件仍消耗~14mA 电流。 即使在未连接任何器件的情况下在 launchpad 上测试代码、我们也会获得相同的结果、因此我们认为不应存在外设泄漏电流。

    我们的 LPDS 设置如下:

    • 电源
       
    • 启用策略 N
      策略功能
      PowerCC32XX_sleepPolicy
      策略初始化函数
      PowerCC32XX_initPolicy
      进入 LPDS 挂钩函数
      -
      恢复 LPDS 挂钩函数
      -
      启用网络唤醒 LPDS            N
      在 LPDS 期间保持调试处于活动状态 N
      启用 GPIO 唤醒 LPDS Y
      唤醒 GPIO 源 LPDS
      GPIO4.
      唤醒 GPIO 类型 LPDS
      RISE_EDGE
      唤醒 GPIO LPDS 功能
      GPIO_callback
      唤醒 GPIO LPDS 功能 ARG
      0
      使能 GPIO 唤醒关断 Y
      唤醒 GPIO 源关断
      GPIO4.
      唤醒 GPIO 类型关断
      RISE_EDGE
      RAM 保持屏蔽 LPDS
      SRAM_COL_1、+3
      IO 保持关闭
      GRP_1

      驻车引脚

      引脚停止状态

      更改所有引脚
      默认值
      PIN01
      weak 下拉_std
      PIN02
      weak 下拉_std
      PIN03
      不要停车
      PIN04
      不要停车
      PIN05
      weak 下拉_std
      PIN06
      weak 下拉_std
      PIN07
      weak 下拉_std
      PIN08
      weak 下拉_std
      引脚13.
      weak 下拉_std
      引脚15
      不要停车
      引脚16
      weak 下拉_std
      PIN17.
      weak 下拉_std
      PIN18.
      weak 下拉_std
      PIN19.
      weak 下拉_std
      PIN20.
      weak 下拉_std
      PIN21.
      weak 下拉_std
      PIN29.
      weak 下拉_std
      引脚30
      weak 下拉_std
      PIN45.
      weak 下拉_std
      PIN50.
      DRIVE_HIGH
      PIN52.
      weak 下拉_std
      PIN53.
      weak 下拉_std
      PIN55
      weak PULL_UP_STD
      PIN57.
      weak PULL_UP_STD
      PIN58.
      不要停车
      PIN59.
      不要停车
      PIN60.
      weak 下拉_std
      PIN61.
      weak 下拉_std
      PIN62.
      不要停车
      引脚63.
      weak 下拉_std
      PIN64
      weak 下拉_std

      我们尝试使用默认引脚配置(除引脚55和57向上拉外的所有引脚均已下拉)以及自定义引脚配置、在该配置中、我们根据其用例更改了一些引脚、并保留了许多其他引脚。

      根据您的建议、我们还可以检查哪些内容?

      此致

      Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravija、

    如果您使用的是 TI RTOS、则应该能够使用 RTOS 查看器来查看哪些任务处于活动状态以及哪些任务处于休眠状态。 我会检查每个任务并确保它们处于睡眠状态。 其次、当您使用 Uniflash 刷写器件时、您可以在设置中禁用 mdns 和内部 HTTP 服务器。 如果不需要这些功能、这将为您节省一些电量。

    最后、如果您捕获了高功耗、我将通过查看配置文件来帮助进行诊断。 如果电流~50mA 的短尖峰、则 MCU 可能不处于 LPDS 状态、这就是进入接收模式-~150+mA 及其传输-~15mA。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我很抱歉答复迟了、因为我一直在处理一些紧急释放工作、无法更早地尝试您的建议。

    我尝试使用以下命令来转动内部 httpserver:

    SL_NetAppStop (SL_NetApp_HTTP_SERVER_ID);

    并在器件复位后配置开始之前重置服务器(我们的代码基于 Cloud_OTA 示例)

    sl_NetAppStop (sl_NetApp_HTTP_SERVER_ID);/*关闭内部服务器以节省功耗*/
    SL_NetAppStart (SL_NetApp_HTTP_SERVER_ID);

    我不确定是否应在设置中禁用 MDNS。 它会影响配置过程吗?

    因为当 http 服务器关闭时、配置命令会产生-2017错误、这就是我在电路板复位后立即重新启动服务器的原因。

    我签出了 RTOS 任务查看器、下面是我在器件处于睡眠模式时看到的任务屏幕:

    请建议我们缺少什么?

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravija:

    您为 NWP 设置了什么电源策略? 通常、它处于正常模式。 您可以将其重新配置为 LSI、间隔为600ms、以查看这是否会降低电流。

    当您想进入低功耗模式时,一个更快速的检查就是调用 sl_Stop(),以确保它不是将器件保持在更高功耗的 NWP。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的快速回复!

    不过、我想问以下问题。

    我们是否应该如下面所示在 SysConfig 的"常规"窗口中更改 LSI 间隔?

    在我们进入睡眠状态之前、就会调用 sl_stop shoud、对吧? 然后、当我们唤醒时、我们可以执行 sl_start?

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    此外、由于我们使用 cloud_ota 示例来构建代码、OTA 线程在调用 sl_stop 时是否会产生任何问题。 这是否会触发任何不需要的回调,因为它可能与 AP 断开连接?

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravija、

    在这里设置 LSI 间隔,不用担心 sl_Stop()。 更改此参数时的功耗是多少?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    正如预期的那样、在进入睡眠模式之前调用 sl_stop (0)会导致器件在 OTA 线程上运行时出现错误、因此我们必须跳过此操作。

    调用 LSI 间隔似乎会使当前值降低一个位。 将在明天对此进行更详细的检查。

    此外、我们还观察到、不使用第二个 UART (配置用于 GPIO 11和12)会极大地降低 LaunchPad 上的功耗。 这里有一些捕获。 如果我们完全禁用外设并将器件置于睡眠模式、电流消耗会出乎意料地降至2mA 的平均值。

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravija:

    是的、这可能会导致问题。 在进入 LPDS 期间是否有 UART_READ()阻塞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent

    为了进行更新、我们还尝试不使用类似的结果初始化定制板上的第二个 UART。 因此、UART 显然与电流消耗有关。  

    为了回答您的问题,我们在睡眠时没有启用 UART_READ()阻塞呼叫。

    下面是我们的 UART 配置函数:

    UART_INIT();

    UART_Params uartParams;

    /*创建一个数据处理关闭的 UART。 *
    UART_PARAMS_INIT (uartParams);

    uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
    uartParams.readReturnMode = UART_return_full;
    //uartParams.writeReturnMode = UART_return_full;
    uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
    uartParams.baudrate = 115200;
    uartParams.readCallback = uart0ReadCallback;
    uartParams.readMode = UART_MODE_CALLACK;

    /*回叫定义*/

    void uart0ReadCallback (UART_Handle UART、void * rxBuf、size_t size)

    //不执行任何操作。

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravija:

    查看此处、了解有关我们的电源策略和管理的一些好信息- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADkVaYJ0I8KyFtz16wdJ0A__fc2e6sr__LATEST

    在配置 UART 时、需要禁用电源策略与 UART RX 的相关性。 我们在 SDK 中的 InitTerm()函数中执行此操作,但您只需添加到设置中,即可执行以下操作:

    /*从 LPDS 依赖项中删除 UART 接收*/
    UART_CONTROL (uartHandle、UART_CMD_RXDISABLE、空);

    尝试一下、让我知道它是否有用。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    在阅读您之前的答复之后,我尝试在启用电源策略之前关闭 UART,方法是与 SEM_WAIT ()一起调用 powerenableepolicy()。 然后重新配置 UART、它调用了与我在代码开头配置 UART 所使用的函数相同的函数。

    这有助于根据预期将电流消耗降至最低、代码似乎正在运行、但会导致 SPI 外设发生故障。

    实际上、我们正在通过 SPI 将另一个控制器(TICC2642)作为从器件连接到我们的控制器、如果我们使用前面提到的 UART open 和 close、则会在 UART open 后立即调用的 SPI 命令上导致一些移位/错误。

    这是非常奇怪的、我们需要了解这是如何相关的。  

    [引用 user="Vincent Rodriguez ]/*从 LPDS 依赖项中删除 UART 接收*/
    UART_CONTROL (uartHandle、UART_CMD_RXDISABLE、NULL);[/引用]

    如果我们使用它、这是否意味着我们将禁用 UART 接收? 如果是、那么我们应该在唤醒后如何启用它、因为当器件处于唤醒状态时、我们需要在该特定 UART 上进行双向通信。

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravija:

    不、我认为这只是将 RX 从 LPDS 依赖中移除。 您应该能够添加它、并且仍然能够添加 Rx 数据。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您上面提供的命令完全按照我所怀疑的那样禁用 UART Rx。  

    因此、我尝试在器件进入睡眠模式之前禁用它、并在器件从睡眠模式唤醒后立即启用它、但它具有与睡眠前 UART 关闭以及器件唤醒后 UART_OPEN 和 CONFIG 相同的效果。

    因此、正如我在上一篇文章中所述、我无法使用 SPI 外设。

    "

    这有助于根据预期将电流消耗降至最低、代码似乎正在运行、但会导致 SPI 外设发生故障。

    实际上、我们正在通过 SPI 将另一个控制器(TICC2642)作为从器件连接到我们的控制器、如果我们使用前面提到的 UART open 和 close、则会在 UART open 后立即调用的 SPI 命令上导致一些移位/错误。     "

    请帮助我们解决这个奇怪的问题、因为我们不希望一个外设对另一个外设产生影响。

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravija、

    回顾一下文档、我们无法通过 RX 来唤醒 UART 命令。 当您退出 LPDS 时、必须先关闭 UART、然后关闭 UART_Open。

    您可以使用我们的唤醒 GPIO 让一个器件唤醒另一个器件。 因此、我的建议是您需要实现一种自定义流控制机制、该机制会在一侧将引脚设置为高电平以唤醒 CC32xx 器件、然后为其提供充足的时间来配置 UART 以接收。

    当您执行 UART_CLOC()机制时,您是否仍然遇到 SPI 问题?  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    为了降低功耗、我们必须在器件进入睡眠模式之前立即关闭 UART。 此外、为了解决该 SPI 问题、我们还必须关闭 SPI、然后在器件唤醒后重新打开 UART。

    我们仍然看到 SPI 上的一些问题、并正在努力解决这些问题。 如果您有任何想法、请告知我们。

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravija:

    这似乎是您进入低功耗模式所需执行的操作。 如果您对 SPI 外设有其他问题、请随时打开另一个线程以获取帮助。

    BR、

    Vince