This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:主机 MCU 和 CC3135之间的 UART 通信

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/925972/boostxl-cc3135-uart-communication-between-host-mcu-and-cc3135

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3100

您好!

我正在尝试使用 UART 在主机 MCU 和 CC3135之间建立通信。

在实现通信抽象层的函数之前、我想测试 UART 是否正常工作以检查 UART 驱动程序和硬件。

是否有办法做到这一点? 例如、我通过 UART 发送一些命令、CC3135使用一些数据对其做出响应

此致、

Aniket。

i.MX RT1050 EVK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    您使用 UART 而不是 SPI 作为通信接口是否有特殊原因? SimpleLink Wi-Fi 插件 SDK 使用 SPI 作为通信接口、将主机驱动程序移植到我们的 MSP432器件。 如果要将主机驱动程序移植到新的主机 MCU (即使您不使用 SPI)、此 SDK 中提供的移植层通常是一个良好的起点。

    我相信、没有实现通信抽象层、就没有一种简单的方法来完成您提出的要求。 启动器件(调用 sl_Start)后、CC3135会出现一些初始化序列、以在器件和主机之间建立通信。 初始化后、CC3135接受正确格式化的命令。 如果无法读取命令、则可能无法回复。 本文档详细介绍了该序列: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_UART_Host_Interface。 请注意、它引用了 CC3100、但 CC31xx 器件的协议相同。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在选择 UART over SPI 时是否存在任何问题? UART 是否存在任何已知问题。

    关于在没有通信协议的情况下检查 UART、我知道这是不可能的。 感谢您提供 UART 详细信息的链接。

    此致、

    Aniket。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    使用 UART 作为通信接口没有已知问题。 我们刚刚提供了更多有关移植使用 SPI 通信的主机驱动程序(即 SimpleLink Wi-Fi 插件 SDK)的更新参考。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../query.pdfHiPaul、

    在讨论您建议的另一个问题时、请参考本文档。

     

    在介绍文档时、我遇到了以下第8部分、步骤8。

     

    步骤8 (1)是我要检查通信驱动程序的内容。

    请告诉我们、在哪里可以找到与之相关的更多详细信息?

     

    此致、

    Aniket。

    注意:随附的 pdf、以防您看到图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    从主机驱动程序 API 文档中引用的移植指南已经过时、不再支持引用的诊断工具。

    相反 、请参阅用户指南的第19章、获取有关移植主机驱动程序的更新且更详细的指南。 我认为我们目前不支持任何诊断工具。 但是、我建议使用逻辑分析仪、因为它是调试串行通信问题的宝贵工具。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我参考以下文档-

    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_UART_Host_Interface

    我对 CC3135 UART 通信有一些疑问:



    1.在主机初始化序列图中,如何执行“重新设置设备”操作

    (以红色虚线显示)? 它必须作为软件命令或通过硬件引脚给出?



    2.是否有任何 UART 预校验命令响应序列、我可以通过该序列检查 UART 是否正常工作?



    此致、

    Suhel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhel、

    感谢您为您的问题创建新主题! 它确实有助于我们跟踪对您的特定问题的支持。

    请继续使用新主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/928067)获取支持!

    此致、

    Paul