主题中讨论的其他器件:CC3135、 CC3100
您好!
我正在尝试使用 UART 在主机 MCU 和 CC3135之间建立通信。
在实现通信抽象层的函数之前、我想测试 UART 是否正常工作以检查 UART 驱动程序和硬件。
是否有办法做到这一点? 例如、我通过 UART 发送一些命令、CC3135使用一些数据对其做出响应
此致、
Aniket。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 UART 在主机 MCU 和 CC3135之间建立通信。
在实现通信抽象层的函数之前、我想测试 UART 是否正常工作以检查 UART 驱动程序和硬件。
是否有办法做到这一点? 例如、我通过 UART 发送一些命令、CC3135使用一些数据对其做出响应
此致、
Aniket。
你好、Aniket、
您使用 UART 而不是 SPI 作为通信接口是否有特殊原因? SimpleLink Wi-Fi 插件 SDK 使用 SPI 作为通信接口、将主机驱动程序移植到我们的 MSP432器件。 如果要将主机驱动程序移植到新的主机 MCU (即使您不使用 SPI)、此 SDK 中提供的移植层通常是一个良好的起点。
我相信、没有实现通信抽象层、就没有一种简单的方法来完成您提出的要求。 启动器件(调用 sl_Start)后、CC3135会出现一些初始化序列、以在器件和主机之间建立通信。 初始化后、CC3135接受正确格式化的命令。 如果无法读取命令、则可能无法回复。 本文档详细介绍了该序列: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_UART_Host_Interface。 请注意、它引用了 CC3100、但 CC31xx 器件的协议相同。
此致、
Paul
e2e.ti.com/.../query.pdfHiPaul、
在讨论您建议的另一个问题时、请参考本文档。
在介绍文档时、我遇到了以下第8部分、步骤8。
步骤8 (1)是我要检查通信驱动程序的内容。
请告诉我们、在哪里可以找到与之相关的更多详细信息?
此致、
Aniket。
注意:随附的 pdf、以防您看到图像
您好!
我参考以下文档-
processors.wiki.ti.com/.../CC3100_UART_Host_Interface
我对 CC3135 UART 通信有一些疑问:
1.在主机初始化序列图中,如何执行“重新设置设备”操作
(以红色虚线显示)? 它必须作为软件命令或通过硬件引脚给出?
2.是否有任何 UART 预校验命令响应序列、我可以通过该序列检查 UART 是否正常工作?
此致、
Suhel。
您好、Suhel、
感谢您为您的问题创建新主题! 它确实有助于我们跟踪对您的特定问题的支持。
请继续使用新主题(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/928067)获取支持!
此致、
Paul