主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们有一个为具有 CC3235MODSF 的电路板开发的定制应用。
根据量产线指南、我们需要在 CC3235 Launchpad 和具有 CC3235MODSF 芯片的电路板之间建立连接、如第6页和第7页所示:
https://www.ti.com/lit/an/swra646/swra646.pdf
一个问题是第6页和第7页上列出的 UART 连接看起来是向后的。 电路板上的丝印显示 TX、但颜色文本显示 RX、反之亦然。
我尝试通过 UART 进行连接、Uniflash 仍然无法识别我的定制板、它只能识别 Launchpd。 是这样吗? 是否需要设置一些跳线配置? TI 网站上没有提供任何详细信息。
我已经向我的一位设计人员发送了一个测试板来尝试和调试该问题、因为我不确定从哪里开始尝试解决该问题。