This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:如何在 CC3235MODSF 上安装固件

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923862/cc3235modsf-how-to-install-firmware-onto-cc3235modsf

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们有一个为具有 CC3235MODSF 的电路板开发的定制应用。

根据量产线指南、我们需要在 CC3235 Launchpad 和具有 CC3235MODSF 芯片的电路板之间建立连接、如第6页和第7页所示:

https://www.ti.com/lit/an/swra646/swra646.pdf

一个问题是第6页和第7页上列出的 UART 连接看起来是向后的。 电路板上的丝印显示 TX、但颜色文本显示 RX、反之亦然。

我尝试通过 UART 进行连接、Uniflash 仍然无法识别我的定制板、它只能识别 Launchpd。 是这样吗? 是否需要设置一些跳线配置? TI 网站上没有提供任何详细信息。

我已经向我的一位设计人员发送了一个测试板来尝试和调试该问题、因为我不确定从哪里开始尝试解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,撒迦利亚,

    您能否分享有关如何从 LaunchPad 连接到定制板的图片? 您是否使用电路板顶部接头行的 UART RX/TX 线连接?

    您应该能够断开 LaunchPad 上调试器与 LaunchPad 上 IC 之间的 UART 连接、而是将调试器的 UART 路由到您自己的电路板。 在这种情况下、应不再识别 LaunchPad 上的 IC、并且定制板上的 IC 应成为目标。

    请参阅以下指南中的第2.2.2 - 2.2.4节: http://www.ti.com/lit/swru548

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有方便的图片。

    我正在使用连接到 XDS110输出的电缆、该电缆应将 nRESET 信号传输到目标板。

    当您编写"您应该能够断开 LaunchPad 上调试器与 LaunchPad 上 IC 之间的 UART 连接、而是将调试器的 UART 路由到您自己的电路板"时、这意味着我需要完全移除 Tx 和 Rx 引脚上的跳线 然后将两根导线从 Launchpad 上的引脚连接到电路板上的外露焊盘上?

    我需要保留或移除 Launchpad 上的哪些特定跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,撒迦利亚,

    是的、您将移除顶行接头上的 UART TX/RX 跳线、然后按照所述将导线从每个跳线的顶引脚连接到电路板。 跳线如图6所示。 在上面随附的用户指南中。 另外、请访问 :http://www.ti.com/lit/swru548

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是按照您的指示执行的、Uniflash 仍不会看到目标板。 当我启动 Uniflash 时、Launchpad 仍然是唯一可见的器件。 是这样吗?  目标板是否也应该在主屏幕上的 Uniflash 中可见、或者我是否需要使用其他实用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,撒迦利亚,

    XDS110使用工具识别为 LaunchPad 的 ID 进行编程。 您是否只查看 UniFlash 主菜单?

    请打开 ImageCreator 并比较安装 UART 跳线时与连接自定义电路板时的器件 MAC 地址。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、这正是我认为要发生的事情。 我必须移除复位跳线才能使其正常工作。