This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/882777/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100

您好!

我使用 CC3100 WiFi 芯片进行 WPA2连接。

是否可以使用 WiFi 芯片连接到长度为0 (通配符 SSID)的 SSID?

另外,请告诉我 是否需要对同一配置进行任何特定配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    sl_WlanConnect 不支持通配符。

    您到底要做什么?

    如果是指隐藏的 SSID、即当接入点未发布其 SSID 时、则 WiFi 芯片(处于工作站模式)需要知道并选择它要连接的 SSID (因此网络处理器可以向该特定 SSID 发出探测请求)。

    如果要连接到任何 SSID、则可以在主机上读取扫描结果(请参阅 SL_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICE_SCAN...) 和 sl_WlanGetNetworkList)、决定要连接到哪个网络、并相应地调用 sl_WlanConnect。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我使用 sl_connect 进行 WiFi 连接。 我希望使用此函数连接到通配符 SSID。

    我从您的回答中了解到、这不受支持。 这回答了我的问题。