This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:OOB 网页无法正常工作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879999/cc3220s-oob-web-page-is-not-functional

器件型号:CC3220S

大家好、

我使用 SimpleLink Academy 中的指南成功将 OOB 演示刷写到 CC3220x LaunchPad。 我使用 simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05。

我连接到 Lanchpad 的接入点并输入 http://mysimplelink.net 、找到 OOB - CC32xx 站点、我按"开始"按钮、然后转到 TI-OOB 演示页面。 但此页面无法正常工作:未显示器件信息、我无法控制 LED、加速计值为0。

我尝试使用 iPhone、Android 和 Windows PC (Firefox)作为 Station。

可以帮助我使其正常工作吗?

有来自终端的日志:

事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway =10.123.45.1 

       ========================================================================================
          开箱即用示例版本:1.00.00.09
       ========================================================================================

        芯片:0x30000018
        MAC: 2.0.0.0
        PHY: 2.2.0.7
        NWP: 3.14.0.0
        ROM: 0
        主机:3.0.1.60
        MAC 地址:98:84:E3:4e:0f:e0

       ========================================================================================

[配置任务]上电唤醒
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件作为工作站启动
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[配置任务]检测到的器件是 CC3220RS
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件配置    为默认状态
[配置任务]器件以 AP 角色启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本:3.0.1.60
[配置任务]构建版本3.14.0.0.31.2.0.2.2.0.7
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = A
P、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod、

    您使用的是什么浏览器?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我在 Android 上试用了 Firefox。 iPhone 上的 Firefox 和 Safari。 Windows PC 上的 Chrome 和 Firefox。

    Safari 甚至无法打开第一页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vsevolod、您需要提供示例以获取所有功能。

    http://www.ti.com/lit/ug/swru473a/swru473a.pdf

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    谢谢!

    我无法进行配置、因为这里没有其他 AP。

    在您提供的指南中、我发现我必须按 SW2以在 AP 模式下重新配置 CC3220。 现在、站点在 AP 模式下正常工作、无需任何配置。