大家好、
我使用 SimpleLink Academy 中的指南成功将 OOB 演示刷写到 CC3220x LaunchPad。 我使用 simplelink_cc32xx_sdk_3_40_00_05。
我连接到 Lanchpad 的接入点并输入 http://mysimplelink.net 、找到 OOB - CC32xx 站点、我按"开始"按钮、然后转到 TI-OOB 演示页面。 但此页面无法正常工作:未显示器件信息、我无法控制 LED、加速计值为0。
我尝试使用 iPhone、Android 和 Windows PC (Firefox)作为 Station。
可以帮助我使其正常工作吗?
有来自终端的日志:
事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway =10.123.45.1
========================================================================================
开箱即用示例版本:1.00.00.09
========================================================================================
芯片:0x30000018
MAC: 2.0.0.0
PHY: 2.2.0.7
NWP: 3.14.0.0
ROM: 0
主机:3.0.1.60
MAC 地址:98:84:E3:4e:0f:e0
========================================================================================
[配置任务]上电唤醒
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件作为工作站启动
[配置任务]无法连接到 AP 或配置文件不存在
[配置任务]检测到的器件是 CC3220RS
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]器件配置 为默认状态
[配置任务]器件以 AP 角色启动
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=10.123.45.1,Gateway=10.123.45.1
[配置任务]主机驱动程序版本:3.0.1.60
[配置任务]构建版本3.14.0.0.31.2.0.2.2.0.7
[配置任务]在模式2中启动配置-[配置任务](0 = A
P、1 = SC、2 = AP+SC)
[配置任务]配置已启动。 正在等待配置..!!