This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:有关 CC3235的查询

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/881262/cc3235sf-queries-on-cc3235

器件型号:CC3235SF

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找双频带(2.4GHz +5GHz ) Wi-Fi 解决方案来设计其应用。 我向他推荐了我们的 CC3235 MCU、并从 hid 端获得了以下问题:

 

  1. 它是否支持并发 AP+Station 模式?
  2. 它是否具有用于主机接口的 USB/SDIO/PCIe 或与 LTE 模块的高速接口?
  3. 它能否托管 Linux/OpenWRT 以处理 Web 配置页?
  4. 是否可以连接外部 RAM 和内存?
  5. 它是否具有与主机连接的 Linux 驱动程序?
  6. 它是否支持 LTE 共存?
  7. 它是否具有 NAT?
  8. 它是否支持 WPA2安全性?

请帮助我解决他的疑问:

 

此致、

Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答您的问题:

    1. 它是否支持并发 AP+Station 模式?
    2. 它是否具有用于主机接口的 USB/SDIO/PCIe 或与 LTE 模块的高速接口? 否 CC32xx 是低功耗解决方案(MCU 是 Cortex-M4)。
    3. 它能否托管 Linux/OpenWRT 以处理 Web 配置页? 否 如果您需要支持 Linux 的解决方案、您应该选择 Sitara + WiLink 器件。
    4. 是否可以连接外部 RAM 和内存? 否 CC32xx 没有用于外部 RAM 的接口。 TI 处理器将更适合这种情况。
    5. 它是否具有与主机连接的 Linux 驱动程序? 否 但 WiLink 器件具有 Linux 驱动程序。
    6. 它是否支持 LTE 共存? CC3235具有与2.4G 无线电的共存支持。
    7. 它是否具有 NAT?
    8. 它是否支持 WPA2安全性? 是的。 CC3235器件还支持 WPA3。

    我认为、出于您的客户的目的、将 WiLink 器件更好地整合到某些处理器(例如 Sitara)或某些第三方处理器中。

    1月