请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235SF 大家好、团队、
我的一位客户正在寻找双频带(2.4GHz +5GHz ) Wi-Fi 解决方案来设计其应用。 我向他推荐了我们的 CC3235 MCU、并从 hid 端获得了以下问题:
- 它是否支持并发 AP+Station 模式?
- 它是否具有用于主机接口的 USB/SDIO/PCIe 或与 LTE 模块的高速接口?
- 它能否托管 Linux/OpenWRT 以处理 Web 配置页?
- 是否可以连接外部 RAM 和内存?
- 它是否具有与主机连接的 Linux 驱动程序?
- 它是否支持 LTE 共存?
- 它是否具有 NAT?
- 它是否支持 WPA2安全性?
请帮助我解决他的疑问:
此致、
Vikas Chola