This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:与 CC3220SF-LAUNCHXL 进行传感器集成

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879317/cc3220sf-launchxl-sensor-integration-with-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

我想将传感器与 CC3220SF-LAUNCHXL 集成。 是否有任何示例项目可以在这方面为我提供帮助或我可以参考?

CC3220中的 SPI 是否具有 "软件控制的从器件选择"?

如果有任何指导,将不胜感激。

此外、我还一直在与 CC3220SF 合作开发 SNTP。 我将 local_time 作为我的参考示例、在该示例中、两次更新之间的间隔设置为60秒。 如果我将间隔时间减少到10-15秒、会发生什么情况? 协议的效率和精度如何随时间间隔的这种变化而变化、如果时间间隔扩大到90秒或120秒、参数会发生什么变化?

谢谢。

此致

苏德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    我们有一个硬件芯片选择。 您可以通过使用3线 SPI 和写入 GPIO 来在应用中实现软件选择。

    通常、在我们的示例中、我们在创建与云的安全连接时使用 SNTP。 根据您的应用、您可能只需要在启动新连接时发出 SNTP 请求。 clock_sync utils 使用 RTC 在内部维护此本地时间。 您可以根据 RTC 晶体计算精确漂移、但这在60秒的周期内是不明显的。

    每次向 SNTP 发出请求时、必须唤醒应用 MCU 并打开 UDP 套接字。 如果您有一个功耗敏感型应用、如果您经常唤醒 MCU、这可能会消耗您的电池电量。 如果您正在执行视频和音频流等高吞吐量应用、您可能也会发现效率较低。 您不能每秒向 SNTP 提出请求没有技术原因、但我不知道您为什么需要这么做。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的详细博文。 我不需要每秒调用一次 SNTP。 我只是想知道如果它完成会发生什么。

    我有疑问,看一下 sntp.h 中为 STP_getTimeByAddr() API 提供的示例,我想到了以下问题。 我试图找到他们的答案、但我没有得到完全的澄清、

    为 ipv4addr.sin 端口传递的 SNTP 端口值应为什么? 我知道 SNTP 在 UDP 123上工作。 我应该 直接为 SNTP_PORT 分配123吗?

    在 ipv4addr.sin addr.s_addr = SlNetUtil_htonl (addr)中、地址应直接给出? 比如  10.121.137.78? 如果不是、应该如何将地址分配给 addr?

    3、 什么是 timevV.tv_sec = 5; 和 timevV.tv_usec = 0;表示?

    我要附上我所指示例的屏幕截图。

    请澄清这些问题。  

    谢谢、此致

    深红色 R J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudep、

    1. 在 source/ti/net/sntp/sntp.c 中、SNTP_port 被定义为123 来自 sntp.h 的所有 API 都将使用此定义。 您可以更改并重建库、但您必须确认所选服务器是否支持其他端口。
    2. 如果使用的是 SNTP_getTime(),则无需 直接调用 SlNetUtil_htonl()。 在库中处理的所有内容。 您可以通过 SNTP getTime()首选服务器列表或 NULL 来使用默认列表(在 SNTP 中定义)。  SNTP 将解析地址。如果要直接传递 IP 地址,请使用 SNTP getTimeByAddr ()。
      1. 有关格式化的更多详细信息、请查看 API 文档: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALtHUPXIP0FkHfCwQuDweg__fc2e6sr__LATEST
    3. 该时间是 NTP 服务器上等待回复的超时。 有关更多信息、请参阅 API 文档。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、


    我理解您的所有观点、

    感谢您的澄清。

    此致

    深红色 R J