This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:SPI 编程器-建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, BOOSTXL-CC3135, CC3135MOD, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880668/boostxl-cc3135-spi-programmer---recommendation

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3135CC3135MODCC31XXEMUBOOST

您好!

我想知道我需要购买哪个 SPI 闪存编程器来刷写 CC3135芯片组、从而下载最新的服务包。

BOOSTXL-CC3135具有用于刷写 CC3135芯片组的标签连接配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以购买任何能够对板上的 SPI 闪存进行编程的 SPI 闪存编程器。 有关 Gang 编程的说明、请参阅 量产线指南第5章。 例如、CC3135MOD 内置一个来自 Macronix - MX25R3235F 的32MBit SPI 串行闪存

    正如我所知、TI 在论坛上几次针对这一目的重新命令 Cheetah SPI。 但是、对于大规模生产、生产编程器将会更好、例如 BeeProg2

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HE Hnz、

    感谢您的回复。

    因此、我可以继续使用 Cheetah SPI、在我所在的位置也很容易找到它。

    关于 BOOSTXL-CC3135的连接器(J1) 、我需要知道用于连接 SPI 闪存的 J1器件的电缆的器件型号。

    因此、电缆的一端应位于 BOOSTXL-CC3135 板上、另一端应位于 SPI 编程器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是专有的连接器布局、您将无法购买它们。 没有任何因素会阻止您自己创建此连接器。 使用几个 Pogo 引脚很容易就能实现。 但您可以等待 TI 给出有关连接器的答案。

    如果您想使用 BOOSTXL-CC3135、为什么不使用通过 UART 和 CC31XXEMUBOOST 进行编程? 为什么要使用通过 SPI 进行直接编程?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已购买 Cheetah SPI 编程器、在开始闪存之前、我们需要在软件工具中提供一些参数。

    波特率(SPI 速度)
    2位顺序(LSB 或 MSB)
    3.ss 极性(高或低)
    SPI 模式

    我们需要为 CC3135MOD 到闪存提供哪些值。

    请尽快告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在 SPI 闪存存储器(MX25R3235F)数据表中找到的所有参数。

    1月