This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:对 CC3220MODSF 进行编程、Uniflash

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/880212/cc3220sf-programming-the-cc3220modsf-uniflash

器件型号:CC3220SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

Simplelink Wifi 团队、

我们的客户在尝试通过串行端口对 CC3220MODSF 进行编程时遇到问题。

我无法使器件被 GUI 识别。  但是、我可以 使用 dslite.bat 与器件联系。  一旦发生这种情况、它将开始对器件进行编程、但在映像的99%之后停止。  这是命令的输出。  这是非常一致的、它始终以99%的精确数据量(155648)停止。  如果有任何帮助,将不胜感激。

日志文件:

PS C:\ti\uniflash_5.3.0>.\dslite.bat -模式 cc32xx 映像程序--file "C:\Users\VIC\AppData\Local\Uniflash\Downloads\3220 new board_Programming.SLI"--port COM4
执行以下命令:
>C:\ti\uniflash_5.3.0\simplelink\imagecreator\bin\SLImageCreator.exe image program --file "C:\Users\VIC\AppData\Local\Uniflash\Downloads\3220 new board_Programming.SLI"--port COM4

有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
INFO:ROOT:COM 端口 COM4
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:--请关闭设备电源--
按 Enter 键继续
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:--请打开设备电源--
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
INFO:slbootloader.slbootloader:清除中断信号
info:slbootloader.slbootloader:Connection succeeded
info:slbootloader.slbootloader:接收到的存储列表
INFO:ROOT:修补 RAM...
正在准备...:100%(1052/10532)信息:根:修补 SFLASH ...
映像编程:99%(155648/157216)回溯(最近一次调用最后一次):
 文件" "、第5149行、英寸
 文件" ",第5145行,在 main 中
 文件" ",第5117行,位于 cmdline 中
 文件" "、第4048行、位于 COMMAND_IMAGE_PROGRAM 中
 文件" "、第2785行、位于 program_image_ffrom _sli 中
 文件" "、第2879行、在 program_image 中
 文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第771行,在 FS_programming 中
 文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第710行,位于_FS_programming_chunk 中
 文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第271行,在_welse_ack 中
 文件"W:\slbootloader\slbootloader.py",第302行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时
SLImageCreator 返回-1

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我不是 TI 员工、但我的意见是遵循的。 在解压映像时、这看起来像是一个问题。 其中一些原因可能是:

    • 通过 UART 传输图像数据期间的数据混合错误
    • 串行闪存问题(例如模块下的焊锡连接问题-引脚 FLASH_SPI_*短路)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    嗯。 不知道具体问题是什么、只需查看一下即可。 以下是一些可能有助于缩小范围的问题-

    • 您使用什么器件从 PC 连接到模块 UART? 从 LaunchPad 或其他 USB 到 UART 转换器的 XDS110?
    • 复位线路是作为接口的一部分连接、还是手动切换器件的复位?
    • 您能否成功地将编程映像写入 EVM?
    • 通过选择"CC3220SF 引导加载程序"并使用"Verbose"选项、您可以尝试使用 UniFlash 写入相同的映像吗?
      • 这只是复制 ImageCreator 的图像编程步骤  
      • verbose 应该会向您显示所有传输到器件的数据以及协议在何处发生更清晰的中断