请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 您好!
CC3235S 数据表图5-12所示的40MHz 振荡器信号上的82pF 系列有何用途?
我们使用的是3.3V 40MHz 振荡器。 由于表5-21列出了0.7-1.2Vpp、因此振荡器输出中包含了一个电阻分压器来降低振幅。 该网络导致来自振荡器的方波平滑为三角波。 对于40MHz 振荡器输入(引脚23)、三角波形是否正常?或者它是否是一个不错的方波? 其目的是通过使用3.3V 振荡器而不是3.3V 至1.2V LDO 和1.2V 振荡器来节省成本和空间。
我们在开箱即用演示中看不到 CC3235S 作为接入点、因此想知道40MHz 时钟是否不可接受。
谢谢你。