This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:40MHz 振荡器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/879493/cc3235s-40mhz-oscillator

器件型号:CC3235S

您好!

CC3235S 数据表图5-12所示的40MHz 振荡器信号上的82pF 系列有何用途?

我们使用的是3.3V 40MHz 振荡器。 由于表5-21列出了0.7-1.2Vpp、因此振荡器输出中包含了一个电阻分压器来降低振幅。 该网络导致来自振荡器的方波平滑为三角波。 对于40MHz 振荡器输入(引脚23)、三角波形是否正常?或者它是否是一个不错的方波? 其目的是通过使用3.3V 振荡器而不是3.3V 至1.2V LDO 和1.2V 振荡器来节省成本和空间。
我们在开箱即用演示中看不到 CC3235S 作为接入点、因此想知道40MHz 时钟是否不可接受。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    1:这是一个直流块、可防止直流电流和低频电流浪涌的流动。

    2、CC3235使用40MHz 晶体来推导射频频率、因此时钟的信号强度必须合理。 三角波将不会起作用。  

    BR、