This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:CC3235S 网络旁路模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1195372/launchxl-cc3235s-cc3235s-network-bypass-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3235S

如何在 LAUNCHXL-CC3235S 上使用网络旁路模式?

换句话说、我想使用主机 CPU 通过 UART 链路与 CC3235S 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 AT 命令示例吗? 此示例可在CC32xx SDK 中找到。 如果您的意思不同、请更加具体。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想传递 CC3235S 中的 TCP/IP 堆栈、并使用我的主机 CPU 和 TCP/IP 堆栈。

    此外、我还尝试将其与 Zephir RTOS 结合使用。 从 Zephir RTOS、我想通过 UART 向 WiFi 模块发送 AT 命令、以进行连接/断开等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为在命令示例中、具有处于旁路模式的原始套接字应该适用于您的情况。 有关原始套接字的详细说明、请参阅SWRU455第6.4.4章

    我并不是100%、AT 命令示例是否实现此类用例的所有必需功能。 如果您发现缺少某些内容、则需要自行实施到"AT 命令示例"代码中。

    1月