请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235S 主题中讨论的其他器件: CC3235S
如何在 LAUNCHXL-CC3235S 上使用网络旁路模式?
换句话说、我想使用主机 CPU 通过 UART 链路与 CC3235S 通信。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在 LAUNCHXL-CC3235S 上使用网络旁路模式?
换句话说、我想使用主机 CPU 通过 UART 链路与 CC3235S 通信。
您好!
您是指 AT 命令示例吗? 此示例可在CC32xx SDK 中找到。 如果您的意思不同、请更加具体。
1月
您好!
我认为在命令示例中、具有处于旁路模式的原始套接字应该适用于您的情况。 有关原始套接字的详细说明、请参阅SWRU455第6.4.4章。
我并不是100%、AT 命令示例是否实现此类用例的所有必需功能。 如果您发现缺少某些内容、则需要自行实施到"AT 命令示例"代码中。
1月