嗨、大家好、
首先、我认为我在错误的论坛上发布了此帖子、但出于某种原因、这是下拉菜单中唯一的论坛。
我正在尝试使用 SFLASH 刷写我的板。 我找到了 SFLASH 接头、我认为它具有以下引脚排列:
1 GND
2nRESET
6 MISO
7 MOSI
8时钟
9 GND
10政
我已将其连接到 Cheetah SPI 闪存适配器、并尝试使用 Total Phase 的闪存中心应用程序来刷写电路板。 SFLASH 组件看起来像是 Macronix MX25R3235E、这不是闪存中心的默认选项之一。 我为它添加了以下选项、我认为它具有正确的 ID 和其他值:
MX25R3235E
Macronix MX25R3235E 4兆字节 SPI 闪存
4*1024*1024
0x3c
5000
25000000
\XC2\x28\x16
遗憾的是、当我尝试连接时、出现以下错误:
我使用 Saleae 检查了 SPI 线路、看起来交易不正确。 有两个事务彼此间略有不同。 其中包括:
必须有一些我缺少的东西、以防止它正确连接。
提前感谢、
查尔斯