您好!
我正在使用 cc3220sf Launchpad。我们已经设计了自己的定制板。我正在使用 WiFi 门锁参考 TIDC -01005构建我的应用。
我们使用的是使用 Simplelink Starter PRO 应用的 AP 配置方法。 。
以下是我们计划在配置方法方面继续进行的方法、是否可行?
在开始时、CC3220sf 将处于 AP 模式、我们将使用 Simplelink Starter PRO 应用程序将 cc3220sf 配置到新的配置文件下一步我们在板上有一个按钮、按下该按钮时、我们需要 CC3220sf 再次进入 AP 模式而不删除 旧的配置文件、以便我们可以使用 Simplelink Starter PRO 应用程序添加新的配置文件、在该应用程序中、它需要等待指定的时间、例如2分钟、 如果未在指定时间内进行配置、则应返回并连接到旧存储的配置文件、如果在该时间进行配置、则应删除旧配置文件并配置新的配置文件。
上述情况是否可行? 当存储了旧配置文件时、我们可以在不删除旧配置文件的情况下进入 AP 模式吗?
此致
Sanath