This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:cc3220sf-AP 配置

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/932316/cc3220sf-cc3220sf-ap-provisioning

器件型号:CC3220SF

您好!

我正在使用 cc3220sf Launchpad。我们已经设计了自己的定制板。我正在使用 WiFi 门锁参考 TIDC -01005构建我的应用。

我们使用的是使用 Simplelink Starter PRO 应用的 AP 配置方法。 。

以下是我们计划在配置方法方面继续进行的方法、是否可行?

在开始时、CC3220sf 将处于 AP 模式、我们将使用 Simplelink Starter PRO 应用程序将 cc3220sf 配置到新的配置文件下一步我们在板上有一个按钮、按下该按钮时、我们需要 CC3220sf 再次进入 AP 模式而不删除 旧的配置文件、以便我们可以使用 Simplelink Starter PRO 应用程序添加新的配置文件、在该应用程序中、它需要等待指定的时间、例如2分钟、 如果未在指定时间内进行配置、则应返回并连接到旧存储的配置文件、如果在该时间进行配置、则应删除旧配置文件并配置新的配置文件。

上述情况是否可行? 当存储了旧配置文件时、我们可以在不删除旧配置文件的情况下进入 AP 模式吗?

此致

Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    您可以在应用程序代码中使用主机驱动程序命令来处理这种情况(设置、按键断开连接并禁用自动连接策略、设置超时、启用连接策略以通过保存的配置文件进行连接)。 CC3220最多可存储七个配置文件。 有关配置文件的详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南的 WLAN 部分。

    您还可以自定义移动应用、以使用内部 HTTP 服务器令牌手动添加 WLAN 配置文件并设置连接策略的优先级。 请参阅 NWP 编程人员指南的 HTTP 服务器部分。 例如、这是在 您的浏览器中 settings.html 页面上的开箱即用演示中完成的。

    另请注意、您不应将 SimpleLink Starter Pro 移动应用程序投入生产、因为它用于演示目的。 有关 创建您自己的移动应用程序的详细信息、请参阅移动应用程序配置指南。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。

    我将查看该指南并实施驱动程序。

    是的、我们正在开发自己的应用程序以进行配置。

    正如您所说、我们最多可以存储7个配置文件。

    如果我只需要保存两个配置文件、该怎么办?

    我可以将宏定义更改为2吗? 还是固定的??

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    不能设置下限,但可以使用主机驱动程序命令读取配置文件并根据需要删除/更新。 程序员指南的首选网络(配置文件)部分介绍了 API。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您提供这些信息。

    我将查看 API 并处理它。

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    今天、我 讨论了网络处理器程序指南中提到的 API。

    按下按钮后、我能够进入 AP 模式并再次启动配置、我以相同的方式配置了3个网络、并且通过 传递不同的 profileIndex 参数( 如)、打印了使用 API sl_WlanProfileGet ()配置的3个网络 0、1、2… 我能够看到我配置的所有网络,后来当我尝试使用   sl_WlanProfileDel()通过 profileIndex 传递 为1来删除特定网络时,它没有删除配置文件。 当我使用  sl_WlanProfileGet()时,我能够再次读取相同的配置文件。 指南中提到要删除配置文件、我们需要通过它所在的配置文件索引。

    可能存在什么问题?是否有任何方法可以使用删除 API?

     

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我能够使用使用使用索引号删除 API 删除特定配置文件、还可以通过按按钮转到配置模式、

    网络处理器指南对于使用 API 非常有用。

    谢谢你

    此致

    Sanath