主题中讨论的其他器件:TCAN4550EVM、 TCAN4550
您好!
客户正在寻找 TCAN 转射频解决方案、
我已经订购了 TCAN4550EVM 收发器、以便他与 LAUNCHXL-CC3235S 配合使用、通过 SPI 进行连接。
客户有以下问题:
- TCAN4550收发器可通过 SPI 与 CC32xx 配对。
- 它是即插即用型? 我连接它们后、它应该起作用?
- 电路板之间是否有兼容的连接器? 还是应该在 EVB 之间连接每个引脚?
- 电路板 是否直接配对? 或者我需要在它们之间添加 MCU 芯片?
- 是随软件一起提供还是需要从头开始编写软件?
你能帮我回答他的问题吗?
谢谢你。