This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235S:TCAN 至 RF

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM, LAUNCHXL-CC3235S, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/930299/launchxl-cc3235s-tcan-to-rf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235S
主题中讨论的其他器件:TCAN4550EVMTCAN4550

您好!  

客户正在寻找 TCAN 转射频解决方案、  

我已经订购了 TCAN4550EVM 收发器、以便他与 LAUNCHXL-CC3235S 配合使用、通过 SPI 进行连接。

客户有以下问题:

  1.  TCAN4550收发器可通过 SPI 与 CC32xx 配对。
    1. 它是即插即用型? 我连接它们后、它应该起作用?
    2. 电路板之间是否有兼容的连接器? 还是应该在 EVB 之间连接每个引脚?
    3. 电路板 是否直接配对? 或者我需要在它们之间添加 MCU 芯片?
  2. 是随软件一起提供还是需要从头开始编写软件?

你能帮我回答他的问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    以下是我的回答-  

    1.a.) 我不确定"即插即用"这一措辞是什么意思。 这在谈论最终产品时更有意义、然后它会谈论嵌入式系统中的 IC。 客户将需要连接 SPI、并在器件之间建立一个公共接地、这应允许 SPI 连接工作。

    1.b)我怀疑有一个连接器是为此而创建的。 您将需要在 EVM 之间连接每个引脚。

    1.c) CC32xx 将在 SPI 主控模式下运行、并且应该能够与收发器通信。

    2) 您需要移植或编写新软件来支持您的产品。 CC32xx 上当前没有可用的软件解决方案来实现这一目标。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vince、  

    客户询问:

    "How do I connect to the CC32xx board、I need a special HW to load a SW、like JTAG?(如何连接到 CC32xx 板、是否需要特殊硬件来加载软件、如 JTAG?)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我会将其指向我们的入门指南- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIyDVbo7nyu7--hdflwVHQ__fc2e6sr__LATEST

    这应引导客户了解使用我们的器件开始开发所需的一切。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

     目前有一个适用于 CC26x2 (BLE SimpleLink 器件)的解决方案、您可以将其重复用于 CC32xx。 请查看 TIDA-020032 设计。  

      此致、

      David