This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:恢复带砖引脚的 WL1801?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191668/wl1801mod-recover-bricked-wl1801

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

我正在开发 WL1801模块。
它们不响应 SDIO 初始化、因此不加载 Linux 驱动程序。
是否有办法恢复这些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这些模块样片最初是否正常工作?  有关上电顺序,请参阅第3.2节: https://www.ti.com/lit/ug/swru437b/swru437b.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些模块往往能正常工作。
    我要满足加电和断电顺序。
    估计1%的模块即将推出、必须更换。
    重现问题的能力很难。
    我确实设置了一个电源循环器、以7ms 的增量在0至3.5秒之间的时间内拉电流。
    第1个脉冲宽度= 0,第2个脉冲宽度- 7ms,,,,最后一个脉冲宽度= 3.5s。

    首次 SDIO 交互发生在加电后的3.5至3.7秒之间。

    这个测试在周末重复了大约800次、在这里的某个地方、模块出现了故障。

    我正在运行进一步的测试、以尝试更好地隔离它。

    同时、这些模块是否可恢复?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果不知道他们的错误、就无法肯定地对其进行评论。 加电/断电顺序不正确可能会损坏 IC。