Other Parts Discussed in Thread: WL1801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1801MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1801
我正在开发 WL1801模块。
它们不响应 SDIO 初始化、因此不加载 Linux 驱动程序。
是否有办法恢复这些功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这些模块样片最初是否正常工作? 有关上电顺序,请参阅第3.2节: https://www.ti.com/lit/ug/swru437b/swru437b.pdf
谢谢
是的、这些模块往往能正常工作。
我要满足加电和断电顺序。
估计1%的模块即将推出、必须更换。
重现问题的能力很难。
我确实设置了一个电源循环器、以7ms 的增量在0至3.5秒之间的时间内拉电流。
第1个脉冲宽度= 0,第2个脉冲宽度- 7ms,,,,最后一个脉冲宽度= 3.5s。
首次 SDIO 交互发生在加电后的3.5至3.7秒之间。
这个测试在周末重复了大约800次、在这里的某个地方、模块出现了故障。
我正在运行进一步的测试、以尝试更好地隔离它。
同时、这些模块是否可恢复?
谢谢。