Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3200
您好!
使用 CCS 6.1.0 SDK1.1.0时、在调试模式下工作正常。
在我关闭 CCS 后、请先拔下插头、然后插上 USB、这不起作用。
已断开跳线 SO2、但它不工作。
请提出任何建议
最好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200
您好!
使用 CCS 6.1.0 SDK1.1.0时、在调试模式下工作正常。
在我关闭 CCS 后、请先拔下插头、然后插上 USB、这不起作用。
已断开跳线 SO2、但它不工作。
请提出任何建议
最好
Best、大家好!
您需要按照我在上一个问题中所述使用 Uniflash (v3.x)软件。
请不要为同一问题打开新主题帖。 谢谢你。
1月
您好!
是的、我理解您要说什么。 但您似乎不了解 CC3200的工作原理。
您需要使用 Uniflash 软件将 CCS 生成的二进制文件编程到 sFlash (SPI 闪存)中。
CC3200 Doe 在 QFN 芯片(XIP 闪存)内没有非易失性存储器。 CC3200启动后、ROM 引导加载程序将代码从 sFlash 加载到 RAM 中执行。 当您通过 CCS 中的 JTAG (XDS-100)调试 CC3200时、您会将代码直接加载到 RAM 中。 当您为 CC3200供电时、RAM 中的此内容将丢失。 因此、您需要使用 Uniflash。
1月