This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200-LAUNCHXL

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1197598/cc3200-launchxl-cc3200-launchxl

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

您好!

使用 CCS 6.1.0 SDK1.1.0时、在调试模式下工作正常。

在我关闭 CCS 后、请先拔下插头、然后插上 USB、这不起作用。  

已断开跳线 SO2、但它不工作。

请提出任何建议

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Best、大家好!

    您需要按照我在上一个问题中所述使用 Uniflash (v3.x)软件

    请不要为同一问题打开新主题帖。 谢谢你。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了 Uniflash 3.4。  

    它使用参数对器件上的串行存储器进行编程。 写入很有用

    我自己加载 soma 参数的文件。

    但这不是我的意思。

    我希望我所做的程序 在发布模式下运行、而不仅仅是从 调试器运行时。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我理解您要说什么。 但您似乎不了解 CC3200的工作原理。

    您需要使用 Uniflash 软件将 CCS 生成的二进制文件编程到 sFlash (SPI 闪存)中。

    CC3200 Doe 在 QFN 芯片(XIP 闪存)内没有非易失性存储器。 CC3200启动后、ROM 引导加载程序将代码从 sFlash 加载到 RAM 中执行。 当您通过 CCS 中的 JTAG (XDS-100)调试 CC3200时、您会将代码直接加载到 RAM 中。 当您为 CC3200供电时、RAM 中的此内容将丢失。 因此、您需要使用 Uniflash。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    很抱歉,也许 我现在已经理解了。 UniFlash 复制到文件系统 /sys/mcuimg.bin 上、我在 URL 中指示的二进制文件。

    正确吗?

    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、没错。 有关更多详细信息、请参阅此。

    1月