Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3135 尊敬的所有人
由于库存中没有 CC3135MOD、我想使用裸 CC3135完成我的设计。 如 图10-7. CC3135发动机面积在数据表中、似乎有一种典型的应用。
是学术示例还是有理由使用 C4 0.6pF +/- 16%和 C7 0.5pF +/- 20%? 您能告诉我、要立刻复制哪些组件吗?
非常感谢、谨致问候
Christian