This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:图10-7上的组件。 CC3135发动机区域(数据表)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1225612/cc3135-components-on-figure-10-7-cc3135-engine-area-datasheet

器件型号:CC3135

尊敬的所有人

由于库存中没有 CC3135MOD、我想使用裸 CC3135完成我的设计。 如 图10-7. CC3135发动机面积在数据表中、似乎有一种典型的应用。

是学术示例还是有理由使用 C4 0.6pF +/- 16%和 C7 0.5pF +/- 20%? 您能告诉我、要立刻复制哪些组件吗?

非常感谢、谨致问候

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们建议严格遵循参考设计以保持最佳性能。 有关这些电容器和其他关键设计注意事项的更多详细信息、您可以参考此应用手册中的第4.2.1节。

    我还建议运行 CC3x35硬件设计检查清单(修订版 A) 以及  设计完成后在此处提交设计审查。