This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:SL_SOCK_RAW 与 SL_SOCK_DGRAM

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1219932/cc3235s-sl_sock_raw-vs-sl_sock_dgram

器件型号:CC3235S

我想 在收发器模式下使用 CC3235S;我们的应用是查找 Wi-Fi 信标并读取这些 Wi-Fi 信标包的供应商特定信息元素(IE)中包含的数据。

在收发器模式下打开套接字时 、根据 SimpleLink WiFi 编程指南的第13.3.1节、我需要将套接字类型指定为 SL_SOCK_RAW 或 SL_SOCK_DGRAM。 我想知道是否有人可以更详细地描述两种模式之间的差异、并为我们的应用提供建议? 我们需要做的就是访问特定于供应商的 IE。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的提问、我已经将此指派给了我们的一位软件专家来提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我将关闭此主题、因为您 还有一 个 具有类似问题的主题。

    如果需要、请使用其他主题(了解更多详细信息。

    Br、

    Kobi.