Other Parts Discussed in Thread: CC3235S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235S 我想 在收发器模式下使用 CC3235S;我们的应用是查找 Wi-Fi 信标并读取这些 Wi-Fi 信标包的供应商特定信息元素(IE)中包含的数据。
在收发器模式下打开套接字时 、根据 SimpleLink WiFi 编程指南的第13.3.1节、我需要将套接字类型指定为 SL_SOCK_RAW 或 SL_SOCK_DGRAM。 我想知道是否有人可以更详细地描述两种模式之间的差异、并为我们的应用提供建议? 我们需要做的就是访问特定于供应商的 IE。
谢谢你。