This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WiFi 射频测试

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1206157/wl1835mod-wifi-rf-testing

器件型号:WL1835MOD

下面是需要回答的一些问题:

  1. 对于 WLAN SET_TX_POWER 命令、监管实验室将针对最高通过级别调整 OUTPUT_POWER 设置、但他们需要知道应为该命令中的"CHANNEL_LIMITY"参数使用什么值。  参数说明为"禁用/启用是否使用 ini 文件中的通道功率限制"。  我发现此参数设置确实会影响测得的输出功率电平、因此我需要知道在运行监管测试时是否应启用或禁用它。

此致

FFATIA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Fatima,

    您希望启用此功能并确保它们使用的是正式的 INI 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fariya,

    谢谢迪伦。  Fariya 您是否想具体知道 官方 INI 文件设置是什么"channel_limitation"参数?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望启用此功能并确保它们使用的是正式的 INI 文件。

    >>我推断我们需要配置 CHANNEL_LIMIT 参数以使用正式的 INI 文件。

    是的 Chris—监管实验室也有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatima:

    此应用手册详细介绍了 INI 文件: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf。 您还会找到指向最新版本存储库的链接。