请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD 下面是需要回答的一些问题:
- 对于 WLAN SET_TX_POWER 命令、监管实验室将针对最高通过级别调整 OUTPUT_POWER 设置、但他们需要知道应为该命令中的"CHANNEL_LIMITY"参数使用什么值。 参数说明为"禁用/启用是否使用 ini 文件中的通道功率限制"。 我发现此参数设置确实会影响测得的输出功率电平、因此我需要知道在运行监管测试时是否应启用或禁用它。
此致
FFATIA.