This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3135:器件无法连接到无线电工具

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC3135, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203270/boostxl-cc3135-device-unable-to-connect-to-radio-tool

器件型号:BOOSTXL-CC3135
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

大家好、

我的客户 目前正在 使用 CC31xxEMUBOOST 测试 BOOSTXL-CC3135 Booster Pack、他们无法将此器件连接到 CC31xx/CC32xx。

请查看下面的错误:

他们尝试了他们的4个可用的 COM 端口,但故障仍然发生。  

请就此提出建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告知我它们是否连接到  CC31xxEMUBOOST 上的 USB J5或 J6? 它们应该会连接到 J6 USB 端口并使用第3个 COM 端口(在本例中为 COM 8)进行 UART 通信。  其次、他们是否烧录了电路板以供无线电工具使用?

    Br、

    Jessica M. Torres