This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:调试/刷写 CC3235SF 时出现错误-241和 Bootloadr 错误

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203821/cc3235sf-error--241-and-bootloadr-error-when-debugging-flashing-cc3235sf

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC1310、、 鳄鱼夹

各位专家、您好!

我想快速介绍或调试我们的定制电路板。 当我尝试使用 Code Composer Studio 进行调试时、收到以下错误消息。



当我尝试查询 MAC 地址时、出现超时:



定制电路板运行无错误、然后使用示波器进行测量。 之后、器件不再工作。 我不能确切地解释原因是什么,也许你有一个想法。
尝试调试或刷写器件时、会显示上述错误消息。

对于 CC1310、我发现了错误-241的提示、这里使用 SmartRF 闪存编程器执行了批量擦除。 对于 CC3235SF、似乎没有此类工具- SmartRF 闪存编程器中至少没有 CC3235SF 的选择选项。

另一种可能是组件已损坏、需要更换。 但是、这是我的最后一个选择、我想首先尝试所有其他可能的解决方案。

也许你可以给我一些提示如何解决这个问题,这会让我很高兴。 谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上面的错误、可以看出您的 CC3235SF 芯片已损坏或电路板上有电源或其他组件问题。 第一步、检查电源并目视检查电路板。 如果一切 正常、则更换 CC3235SF QFN 芯片。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    根据描述、在进行物理探测之前一切正常、我的预期也是物理损坏。 但我想可能会从示波器探头短路。 这是我在尝试连接密集板上鳄鱼 GND 夹时偶尔遇到的经历。  

    您究竟在探测什么?