Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC1310、、 鳄鱼夹
各位专家、您好!
我想快速介绍或调试我们的定制电路板。 当我尝试使用 Code Composer Studio 进行调试时、收到以下错误消息。
当我尝试查询 MAC 地址时、出现超时:
定制电路板运行无错误、然后使用示波器进行测量。 之后、器件不再工作。 我不能确切地解释原因是什么,也许你有一个想法。
尝试调试或刷写器件时、会显示上述错误消息。
对于 CC1310、我发现了错误-241的提示、这里使用 SmartRF 闪存编程器执行了批量擦除。 对于 CC3235SF、似乎没有此类工具- SmartRF 闪存编程器中至少没有 CC3235SF 的选择选项。
另一种可能是组件已损坏、需要更换。 但是、这是我的最后一个选择、我想首先尝试所有其他可能的解决方案。
也许你可以给我一些提示如何解决这个问题,这会让我很高兴。 谢谢你。