This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:对 CC3135MOD 的查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1203193/cc3135mod-enquiries-on-cc3135mod

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: CC3135

尊敬的专家:

我想知道以下是什么  CC3135MOD:

1、什么是 t 模块 CC3135MOD (Rx/TX)的概览

2.  我在评估套件模块中看到的支持 U.FL 天线和 M830520陶瓷芯片天线。 您是否具有 PCB 贴片天线参考设计、可与在2.4GHz 和5GHz 下工作的模块配合使用。

3.我设法从  TI 网站上下载 SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS 的法规认证、但找不到 KR 认证? 此模块是否具有 KR 认证?

4. 还有一个问题、我们是否有模块源代码的访问权限?

 

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix:

    我已将此帖子分配给了我们的一位硬件专家。 请给他们时间查看这些详细信息并作出回应。 要获得良好的开端、您可以在数据表中找到项目1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    吞吐量 为 UDP:16Mbps、TCP:13Mbps (在 CC3135的数据表中写入)

    2.我们有一些 PCB 天线已经过模块认证测试,您可以在下载的认证报告中看到完整列表。 一个这样的示例是 Ethertronics 1000423。  

    3.我们的认证报告中只列出了认证  

    4. 我们发布的所有源代码文件都是 SDK 的一部分。 并非所有源代码都对客户透明、但在 SDK 中可以找到任何源代码。

    此致、

    Jonathan