Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, CC3135
主题中讨论的其他器件: CC3135
尊敬的专家:
我想知道以下是什么 CC3135MOD:
1、什么是 t 模块 CC3135MOD (Rx/TX)的概览
2. 我在评估套件模块中看到的支持 U.FL 天线和 M830520陶瓷芯片天线。 您是否具有 PCB 贴片天线参考设计、可与在2.4GHz 和5GHz 下工作的模块配合使用。
3.我设法从 TI 网站上下载 SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS 的法规认证、但找不到 KR 认证? 此模块是否具有 KR 认证?
4. 还有一个问题、我们是否有模块源代码的访问权限?
此致、
Felix