This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:仅打开5GHz 通道时的连接问题。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1200102/cc3235modsf-issues-with-connecting-while-only-5-ghz-channels-are-open

器件型号:CC3235MODSF

可能与之相关的人员、

我在5GHz 方面遇到了问题、我正尝试连接到5GHz 接入点、但连接持续时间极其长(~50秒)。 如果我从2.4GHz 打开1个随机通道、则没有延迟、器件会立即连接到 AP。  

这是我尝试过的通道掩码配置:


 最新的 SDK 是否存在问题或存在某些硬件限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉任何类似的问题。

    如果执行扫描(可以使用相应的网络终端示例)、是否能在5G 中看到 AP? 扫描是否需要更多时间才能完成(如果禁用了所有2.4通道)?  

    您能否提供 NWP 日志(见 https://www.ti.com/lit/swru455)?中的第20章(请记录快速连接(2.4通道可用时)和长连接(仅5G 通道)。

    Br、

    Kobi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THX 用于快速响应。 我尝试了网络终端示例、但问题是一样的。 当我首次尝试并为特定通道设置策略时、设备无法检索周围任何 AP 的扫描信息。  等了一分钟半的时间、终于看到了 5GHz 的 AP。 尝试连接到该5GHz AP、但出现超时问题。  当我第二次尝试同样的。 虽然扫描问题已不复存在、但在连接至该5GHz AP 时仍然遇到问题、仍在等待~50秒。

     e2e.ti.com/.../output_5F00_2023_2D00_02_2D00_27_5F00_11_2D00_32_2D00_55.loge2e.ti.com/.../output_5F00_2023_2D00_02_2D00_27_5F00_11_2D00_39_2D00_36.log

    我能够获得此日志(在二进制模式下)、但使用我们的项目而不是网络终端1:

    e2e.ti.com/.../5-GHz-NWP-log.log

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 TI Launchpad 还是定制电路板?

    您是否浏览过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS?

    BTW。 您是否真的需要扫描所有5G 通道? 请注意、其中一些是 DFS 信道、我们在该信道上接收信之前无法发送执行活动扫描(即发送探测请求)。 通道数量和被动扫描都可以增加扫描时间。 本文未解释在2.4频段添加扫描如何减少扫描时间(除非在这种情况下能在2.4G 频段中找到 AP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 我使用的是定制电路板。 我在 launchpad 上尝试了您的建议、效果也一样。 此外、我已经尝试只设置所需的通道(5GHz 通道掩码为0x0000000F、2.4GHz 通道掩码为0x0000)、同样效果。  我经常面对同样的问题。  您是否尝试过与我们之前相同的测试?

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、请进行设计审查。

    我明天会尝试检查一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得以重现  此问题、并需要对其进行调试。  

    这对您至关重要吗(用例是什么?) 或者、您可以启用2.4通道的一个通道(如果需要、可忽略该通道上的扫描结果)来减少延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 为回答您的问题、我们必须迁移到器件上的5GHz 频段、因为这符合我们的长期业务目标并提高我们网络的整体性能。 我们正在寻找一种解决方案、使我们能够无缝实现这一目标、而无需手动实施。 理论上、我们可以手动实施此错误修复、但恐怕修复还不够。 新的 SDK 将在多长时间内修复?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定确切的时间、但可能需要一些时间来修复。  

    我建议您从补丁开始。