可能与之相关的人员、
我在5GHz 方面遇到了问题、我正尝试连接到5GHz 接入点、但连接持续时间极其长(~50秒)。 如果我从2.4GHz 打开1个随机通道、则没有延迟、器件会立即连接到 AP。
这是我尝试过的通道掩码配置:


最新的 SDK 是否存在问题或存在某些硬件限制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能与之相关的人员、
我在5GHz 方面遇到了问题、我正尝试连接到5GHz 接入点、但连接持续时间极其长(~50秒)。 如果我从2.4GHz 打开1个随机通道、则没有延迟、器件会立即连接到 AP。
这是我尝试过的通道掩码配置:


最新的 SDK 是否存在问题或存在某些硬件限制?
您好!
我不熟悉任何类似的问题。
如果执行扫描(可以使用相应的网络终端示例)、是否能在5G 中看到 AP? 扫描是否需要更多时间才能完成(如果禁用了所有2.4通道)?
您能否提供 NWP 日志(见 https://www.ti.com/lit/swru455)?中的第20章(请记录快速连接(2.4通道可用时)和长连接(仅5G 通道)。
Br、
Kobi.
。
您好!
THX 用于快速响应。 我尝试了网络终端示例、但问题是一样的。 当我首次尝试并为特定通道设置策略时、设备无法检索周围任何 AP 的扫描信息。 等了一分钟半的时间、终于看到了 5GHz 的 AP。 尝试连接到该5GHz AP、但出现超时问题。 当我第二次尝试同样的。 虽然扫描问题已不复存在、但在连接至该5GHz AP 时仍然遇到问题、仍在等待~50秒。
e2e.ti.com/.../output_5F00_2023_2D00_02_2D00_27_5F00_11_2D00_32_2D00_55.loge2e.ti.com/.../output_5F00_2023_2D00_02_2D00_27_5F00_11_2D00_39_2D00_36.log
我能够获得此日志(在二进制模式下)、但使用我们的项目而不是网络终端1:
e2e.ti.com/.../5-GHz-NWP-log.log
此致!
Alex
您使用的是 TI Launchpad 还是定制电路板?
您是否浏览过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS?
BTW。 您是否真的需要扫描所有5G 通道? 请注意、其中一些是 DFS 信道、我们在该信道上接收信之前无法发送执行活动扫描(即发送探测请求)。 通道数量和被动扫描都可以增加扫描时间。 本文未解释在2.4频段添加扫描如何减少扫描时间(除非在这种情况下能在2.4G 频段中找到 AP)。