This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1228878/wl1807mod-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:WL1837

在  具备 WPA3安全性的5GHz 下连接到 tp link 路由器时、WiFi 芯片断开连接(关联、取消关联)。 使用 WPA2和 WPA 的5GHz 中不会出现此问题。

wpa_supplicant conf 详细信息:

root@s40-bigbend-v1:~# cat /lcc/data/wpa_supplicant.conf

CTRL_interface=/var/run/wpa_supplicant

UPDATE_CONFIG=1

国家=美国

网络={

       SID="TP-Link_F1FA_5G"

       SCAN_SSID=1

       PSK="PDR!600iCom"

       key_mgmt=SAE

       ieee80211w=2

版本详细信息:

 wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf

root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/logs/debug # wpa_supplicant -v

wpa_supplicant v2.9

版权所有(c) 2003-2019、Jouni Malinen 和发帖者

 

 

root@s40-bigbend-v1:/lcc/data/logs/debug # wpa_supplicant -dd -B -u -iwlan0 -c/lcc/data/wpa_supplicant.conf -s

[ 877.667913] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246

[ 877.831249] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.0.90)

wlan0:flags=4163  MTU 1500 公制1

       inet6 fe80::fe45:c3ff:fe34:58f6 prefixlen 64 scopeid 0x20

       乙醚 fc:45:C3:34:58:F6 txqueuelen 1000 (以太网)

       RX 数据包42 字节7336 (7.1 KiB)

       RX 错误0 丢弃0 溢出0 帧0W

       TX 数据包95 字节13614 (13.2 KiB)

       TX 错误0 丢弃0溢出0 载波0 冲突0

Log 语句:

请查看附件

 WPA3总是收到此错误

Wlan0:请求取消身份验证- BSSID=60:A4:B7:71:F1:F9未定_BSSID=00:00:00:00:00:00:00原因=2 (PREV_AUTH_NOT_VALID)状态=已完成

e2e.ti.com/.../wlan0.txt

e2e.ti.com/.../wlan0_5F00_gateway1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5684.wlan0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    在 TP-Link 上、如果您在"版本"选项中选择"自动"、是否成功? 保持安全不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan:
     我自动更改了它并且行为相同(观察到断开)

    60:A4:B7:71:F1:F9 5765 -31 [WPA2-PSK+SAE-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_F1FA_5G
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/apps/bin #[102712.648262] wlan0:用60:A4:B7:71:F1:F9验证
    [102712.660072] wlan0:将 auth 发送到60:A4:B7:71:F1:F9 (尝试1/3)
    [102712.701683] wlan0:已验证
    [102712.707895] wlan0: associate with 60:A4:B7:71:F1:F9 (Try 1/3)
    [102712.757396] wlan0:Rx AssocResp from 60:A4:B7:71:f1:F9 (capab=0x1811 status=0 aid=2)
    [102712.7716242] wlan0:Associated
    [102712.949283] wlcore: Association completed.
    [102715.452811] wlan0:通过本地选择从60:A4:B7:71:F1:F9进行身份验证(原因:2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
    [102718.979908] wlan0:用60:A4:B7:71:F1:F9进行身份验证
    [102718.989550] wlan0:将 auth 发送到60:A4:B7:71:F1:F9 (尝试1/3)
    [102719.031352] wlan0:已验证
    [102719.037971] wlan0:与60:A4:B7:71:F1:F9关联(尝试1/3)
    [102719.086751] wlan0:Rx AssocResp from 60:A4:B7:71:F1:F9 (capab=0x1811 status=0 aid=2)
    [102719.104703] wlan0:Associated
    [102719.347173] wlcore: Association completed.
    [102722.975060] wlan0:通过本地选择取消从60:A4:B7:71:F1:F9的身份验证(原因:2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
    [102726.478083] wlan0:用60:A4:B7:71:F1:F9进行身份验证
    [102726.492775] wlan0:将 auth 发送到60:A4:B7:71:F1:F9 (尝试1/3)
    [102726.533881] wlan0:已验证
    [102726.547845] wlan0:助理与60:A4:B7:71:F1:F9 (尝试1/3 )
    [102726.597607] wlan0:Rx AssocResp from 60:A4:B7:71:f1:F9 (capab=0x1811 status=0 aid=2)
    [102726.624006] wlan0:associated
    [102726.832041] wlcore: Association completed.
    [102729.685005] wlan0:通过本地选择取消从60:A4:B7:71:F1:F9的身份验证(原因:2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
    [102733.380711] wlan0:用60:A4:B7:71:F1:F9进行身份验证
    [102733.388451] wlan0:将 auth 发送到60:A4:B7:71:F1:F9 (尝试1/3)
    [102733.429582] wlan0:已验证
    [102733.437868] wlan0: associate with 60:A4:B7:71:F1:F9 (trry 1/3)
    [102733.588468] wlan0:Rx AssocResp from 60:A4:B7:71:f1:F9 (capab=0x1811 status=0 aid=2)
    [102733.604321] wlan0:associated
    [102733.792916] wlcore: Association completed.

    当我将笔记本电脑连接到同一台路由器并连接到 google 时,没有发现数据包丢失或断开连接。

    2.4GHz WPA3下不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:  

    您使用的内核版本是什么? 您是否按照此处的指南应用了我们的补丁: https://www.ti.com/lit/swru561 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan:

    我们将使用内核5.4.56。  该补丁是否适用于此内核?

    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data # uname -r
    5.4.56


    发现 TP-LINK 路由器的问题
    62:A4:B7:51:F1:F9 5765 -32 [WPA2-SAE-CCMP][ESS] TP-Link_Guest_F1FA_5G
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data # wpa_supplicant -B -u -iwlan0 -c/lcc/data/wpa_supplicant.conf -s
    [1040.496865] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.0.246
    [1040.661408] wlcore:已启动固件(版本8.9.0.0.90)
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data #[1044.319677] wlan0:用62:A4:B7:51:f1:F9验证
    [ 1044.332889] wlan0:将 auth 发送到62:A4:B7:51:F1:F9 (尝试1/3)
    [ 1044.507099] wlan0:用62:A4:B7:51:F1:F9进行身份验证
    [ 1044.510914] wlan0:将 auth 发送到62:A4:B7:51:F1:F9 (尝试1/3)
    [1044.606131] wlan0:已验证
    [1044.618255] wlan0:与62:A4:B7:51:F1:F9关联(尝试1/3 )
    [1044.656501] wlan0:Rx AssocResp from 62:A4:B7:51:f1:F9 (capab=0x811 status=0 aid=1)
    [1044.670903] wlan0:已关联
    [1044.847540] wlcore:协会完成。
    [ 1044.853449] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):wlan0:链路就绪
    [ 1047.285676] wlan0:由本地选择从62:A4:B7:51:F1:F9去身份验证(原因:2=PREV_AUTH_NOT_VALID)
    [1050.936217] wlan0:以62:A4:B7:51:F1:F9身份验证
    [ 1050.942730] wlan0:将 auth 发送到62:A4:B7:51:F1:F9 (尝试1/3)
    [ 1050.984404] wlan0:已验证


    如果我们将笔记本电脑连接到 Link_Guest_F1FA_5G,则未发现互联网数据包丢失或断开连接。


    将 wifi 芯片连接到 D link 路由器后、未发现存在
    BC:22:28:bc:f9:ea 5220-39 [WPA2-SAE-CCMP][ESS] Viswa
    root@s40-bigbend-v1:/lcc/data # wpa_cli -iwlan0状态
    bssid=bc:22:28:bc:F9:ea
    频率=5220
    SSID=Viswa
    ID = 0
    MODE =工作站
    WIFI_generation=4
    pairwie_ciph=ccmp
    group_cipher = ccmp
    key_mgmt=SAE
    PMF=2
    Mgmt 组密码=bip
    SAE_GROUP=19
    wpa_state=完成
    p2p_device_address=fc:45:C3:34:58:F7
    地址=fc:45:C3:34:58:F6
    UUUIE=7ef65b6e-6baa-58cb-b2f0-c481a044772a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    这些补丁适用于内核4.19、但其中一些将完全适用。 不适用的选项、您可以还原或删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

     我们的内核不使用该补丁。 此问题仅在 tp link 路由器中发生。

    此致、

    维斯瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    您是否认为 只有 在启用此 tp 链路路由器上的 WPA3-SAE 时您才会体验到这样的体验? 换句话说、如果您使用另一台支持 WPA3-SAE 的路由器、一切都正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan:
      是、  

     WPA5GHz 中的 TP link 路由器+ WIFI 芯片3-SAE:观察到的问题
     2,4GHz WPA3-SAE 中的 TP link 路由器+ WIFI 芯片:未观察到问题。
      采用5GHz WPA3-SAE 的 TP link 路由器+笔记本电脑:未观察到问题。
      2,4GHz WPA3-SAE 的 TP link 路由器+笔记本电脑:未 
    观察到问题。
     WPA5GHz 中的 D-link 路由器+ WIFI 芯片3-SAE:未观察到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

    为了进一步调试此问题、我们需要查看 wifi 日志。 您能否发布 WL1837和 TP 链路路由器之间连接事务的 Wireshark 捕获日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh Khan:
    我已在 ticket ( wlan0_GATEWAY1.zip)。 如果该日志不足以进行您的分析、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    感谢您的分享。 我会查看这些内容并回复给您。 要明确的是、您是否尝试应用了列出的补丁? 这是一个类似的线程、其中针对内核5.4应用了补丁。 没有这些补丁、我将无法正确调试。 我需要确保我们具有相同的驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您提供的信息。 但是当我们打开 Patches 文件夹时,我们没有看到任何5.4内核的相关内容。 如果我们在这里漏掉了什么、您能指出一下吗?

    附加了屏幕截图以供参考。 谢谢!

    Br、

    Anantha R

    a simi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找在 rune2e.ti.com/.../wlan0_5F00_5GHZ.zip 中捕获的另一条线鲨鱼日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anantha、您好!

    您是对的、我们没有内核5.4补丁。 请查看此帖子: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1233107/wl1837mod-wifi-wlcore-driver-crash-during-rekeying/4659709#4659709