This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:设计50Ohm PCB 迹线

Guru**** 2527980 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1230627/cc3135-design-50ohm-pcb-traces

器件型号:CC3135

尊敬的所有人

为了确保射频路径设计的阻抗为50 Ω、我用400um 计算了轨道。 在我把它交给你之前,有人能告诉我,我是好的一面还是完全不好,我得到什么?  

我的堆叠是

铜质顶部:35um

FR-4:0.236mm

Cu M1:70um (大电流需要)

FR-4:0.868mm

Cu M2:70um (高电流需要)

FR-4:0.236mm

铜底:35um

400微米的航迹是否合理?

我会一直用过孔来保护赛道吗?

该线的长度是否有任何限制(我打算具有大约10mm - 20mm)

感谢任何帮助。 非常感谢  

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    首先,我强烈建议您 查看我们现有的文档 CC3x35 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网解决方案布局指南。 本用户指南介绍了  为 CC3135和 CC3235设计电路板 以优化电路板性能的设计指南。  另外、务必要通过查看我们的 CC3x35硬件设计检查清单来验证原理图、最后、在您完成设计后、您可以在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS 申请硬件审查。  

    Unknown 说:
    在我拿它来抱怨之前,有人能告诉我是好还是坏了,我得到了什么?  [/报价]

    假设它有几个值、就很难知道您提供的信息 似乎 还不错。  但请注意、计算阻抗不能确保阻抗为50欧姆、因此我们建议在您的设计中放置 PI 匹配元件。  

    使用名为"SaturnPCB 工具套件"的工具、估算的阻抗似乎是 51.1242 Ω (请参阅下图)、但假设电介质常数为4.6和间隙为10mil。

    Unknown 说:
    该行的长度是否有任何限制(我打算用大约10毫米- 20毫米)

    传输线路的长度不应对射频造成太大影响、但必须具有50欧姆的阻抗匹配。  建议实现阻抗匹配网络以确保连续的50欧姆阻抗。 (请参阅部分 4.1.6阻抗匹配 部分)。

    [报价 userid="327694" url="~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1230627/cc3135-design-50ohm-pcb-traces ] 400微米的曲目是否合理?[/quote]

    尽管我们的参考设计使用16.7mil (424.18um)、但15.748mil 的传输线可能没问题。 我们的设计以"接地共面波导"(CPW-G)结构为基础。  然后、使用 AWR TX Line、Saturn PCB Toolkit 和 Agilent ADS 等工具完成阻抗的估算值和其他值。

    Unknown 说:
    我可以用 Vias 全程保护轨道吗?

    我们建议  沿射频布线使用过孔拼接以减少辐射、并将磁场限制在布线边界。 因此、在可行的情况下、应沿传输线路放置接地过孔。   

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    Br、

    J·M·托雷斯