我正在使用 WL1837MOD、需要 在我的产品上禁用 U-NII-2A 和 U-NII-2C 频带(DFS 通道)、以进行监管合规性测试。 有人能告诉我如何操作吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jonathan:
这应该可以通过 ini 文件实现。 我们在这里有一个指南: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf
尊敬的 Jonathan:
来看看该指南的第6部分。 您需要修改 INI 中的 PerChanPwrLimitArr11BG 以限制相应通道的功率(在本例中为0)。 请注意、每个通道有24位(3字节)。 这是 FCC_CE 的 INI 文件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis/WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini?h=R8.8
那么、该示例会将通道1上的功率限制为0dB:
PerChanPwrLimitArr11ABG = 00 00 00 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 18 78 88 88 78 88 82 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 FF FF FF FF FF F7 FF FF F4 44 FF F4 44 FF F4 22 22 F4 22 22 F6 44 44 FF 44 44 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 55 FF 44 55 F4 FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF
您只需要为感兴趣的通道执行相同的操作。
尊敬的 Jonathan:
您可以使用 wlconf 提取参数。
./wlconf -i $binary_name --get > wl18xx-conf-dump.txt
有关如何使用 wlconf 的说明、请访问: www.ti.com/.../swra489.pdf
尊敬的 Jonathan:
是的、这是可以实现的。 您可以手动更改参数或使用如下所示的 wlconf 脚本(您感兴趣的参数位于末尾)。 您可以将5G_Antenna 设置为0并将2_4G_Antenna 设置为1或2。
./wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant2_4=$number_2_4G_antenna ./wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5=$number_5G_antenna