This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:禁用 U-NII 频带

Guru**** 2485915 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1230972/wl1837mod-disable-u-nii-bands

器件型号:WL1837MOD

我正在使用 WL1837MOD、需要 在我的产品上禁用 U-NII-2A 和 U-NII-2C 频带(DFS 通道)、以进行监管合规性测试。 有人能告诉我如何操作吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否希望仅禁用 DFS 区域或整个5GHz 频段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我只想禁用 DFS 区域(U-NII-2A 和 U-NII-2C)。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这应该可以通过 ini 文件实现。 我们在这里有一个指南: https://www.ti.com/lit/an/swru422a/swru422a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    我查看了 ini 文件文档,但没有看到任何关于禁用所有 DFS 信道的文档。 您能否更具体地说明并向我发送应添加到我用于禁用 DFS 信道的 ini 文件中的更改? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Jonathan、

    我不得不自己看看这些,这将需要一些时间。 让我在下周早些时候与您再次讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh:

    此申请是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    来看看该指南的第6部分。 您需要修改  INI 中的 PerChanPwrLimitArr11BG 以限制相应通道的功率(在本例中为0)。 请注意、每个通道有24位(3字节)。  这是 FCC_CE 的 INI 文件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis/WL1837MOD_INI_FCC_CE.ini?h=R8.8

    那么、该示例会将通道1上的功率限制为0dB:  

    PerChanPwrLimitArr11ABG  =	      00 00 00 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 18 78 88 88 78 88 82 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 22 22 FF FF FF F7 FF FF FF FF FF F7 FF FF F4 44 FF F4 44 FF F4 22 22 F4 22 22 F6 44 44 FF 44 44 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 55 FF 44 55 F4 FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF


    您只需要为感兴趣的通道执行相同的操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeeh。 我注意到在 ini 文件中所有日本频道都设置为 FF FF FF。 当00 00 00 00将功率设置为0dBm 但通道仍处于活动状态时、FF FF FF FF 是否完全禁用通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PerChanPwrLimitArr11BG 上的 FF FF 表示无限制。 因此,它会使 PwrLimitReference11BG 增加15dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提取了 wl18xx-conf.bin 文件、但如何提取 ini 文件进行修改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您可以使用 wlconf 提取参数。

    ./wlconf -i $binary_name --get > wl18xx-conf-dump.txt

    有关如何使用 wlconf 的说明、请访问: www.ti.com/.../swra489.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、我将 ini 中的所有 DFS 信道(Ch 52 - Ch 140)设置为0dBm。 这些通道上的功率确实下降、但测量值仍然在7-8 dBm 左右。 我需要完全禁用这些通道。 我怎样才能做到这一点? 是否有设置可以添加到 ini 文件中以完全禁用 DFS 区域?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    除了在 INI 中进行这些修改外、我们无法完全关闭5GHz 频段中的特定频道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法可以禁用整个5GHz 频段而仅启用2.4GHz 频段?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    是的、这是可以实现的。 您可以手动更改参数或使用如下所示的 wlconf 脚本(您感兴趣的参数位于末尾)。 您可以将5G_Antenna 设置为0并将2_4G_Antenna 设置为1或2。

    ./wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant2_4=$number_2_4G_antenna
    ./wlconf -i $binary_name -o $binary_name -s wl18xx.phy.number_of_assembled_ant5=$number_5G_antenna