This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:写入证书

Guru**** 2485915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1241196/cc3235s-write-certificates

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的所有人

我要将证书下载到我的 CC3235S Launchpad

  • /sys/cert/ca.der -用于服务器身份验证的 CA
  • /sys/cert/client.der -可选、如果服务器请求客户端身份验证
  • /sys/cert/private.key -可选、如果服务器请求客户端身份验证

首先、我上传了一个图像 、使用简单模式(Station、无 MCU img、最新的服务包)。 没有问题。

然后、我前往"高级"上传证书。  

每当我想写一个文件时、我都遇到异常。

我会犯错吗?

此致

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我收到相同的错误、尝试下载空文本文件。 我想、ca.der 不是这里的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载文件也不起作用。 这是访问权限问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您无法在"设备文件浏览器"视图中添加文件。 请(1)断开与器件的连接、(2)切换到用户文件视图并在其中添加文件、(3)、然后重新连接并对器件进行编程。

    CC3235具有安全功能、您无法修改器件本身上的文件。 相反、每次要进行更改时、都需要使用新的文件系统重新刷写它。

    谢谢!

    FG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Felicity

    没有问题。 我非常感谢你们的帮助。 可以致电 UniFlash 人员... 这是非常诱人的相信,我尝试的,实际上应该工作. 也许如果 UniFlash 不让我编辑文件结构、以至于我以后无法上传、这会对我有所帮助(至少需要一点)。 可以将该证书传递给 UniFlash 开发人员吗?

    非常感谢

    克里斯